Other Parts Discussed in Thread: ISO7741
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7741 您好!
我对 ISO7741 ENx 引脚有疑问。
在数据表(SLLSEP4G)上的图22中、EN1和 EN2都以4.7K 欧姆的电阻上拉。
但在图23中、EN1和 EN2上没有上拉电阻。 我使用 ISO774检查了一些 TI 参考设计、但在几乎所有设计中、这些 EN1和 EN2都直接连接到 VCC。
我认为 EN1和 EN2可以直接连接到 VCC、但数据表的图22中是否有特殊原因需要添加上拉电阻?
此致、
OBA