This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:上拉至 ENx 引脚

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/932551/iso7741-pull-up-to-enx-pins

器件型号:ISO7741

您好!

我对 ISO7741 ENx 引脚有疑问。

 
在数据表(SLLSEP4G)上的图22中、EN1和 EN2都以4.7K 欧姆的电阻上拉。
但在图23中、EN1和 EN2上没有上拉电阻。 我使用 ISO774检查了一些 TI 参考设计、但在几乎所有设计中、这些 EN1和 EN2都直接连接到 VCC。

我认为 EN1和 EN2可以直接连接到 VCC、但数据表的图22中是否有特殊原因需要添加上拉电阻?
 

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    ENx 引脚与所有其他 INx 引脚一样、可在正常工作条件下直接驱动或拉高或拉低 INx 引脚、而不会出现任何问题。 建议使用上拉电阻器来防止电源噪声或 EMI 事件引起的任何瞬变。 如果客户不希望器件电源引脚(VCCx)出现此类噪声、则无需使用上拉电阻器。 如果预计会出现此类噪声并且/或客户不确定、我们建议他们使用上拉电阻器。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao