This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721-Q1:ISO7721-Q1和 ISO7221A-Q1 EMC

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7221A-Q1, ISO7721-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/931838/iso7721-q1-iso7721-q1-and-iso7221a-q1-emc

器件型号:ISO7721-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7221A-Q1

大家好、

你好。

我们的客户希望从 ISO7221A-Q1切换到 ISO7721-Q1、因为它提供100Mbps 的数据速率、而 ISO7221A-Q1提供1Mbps 的数据速率。 由于两个器件具有相同的引脚排列、 因此如果使用相同的 PCB 布局、对汽车级 EMC STD 资质认证测试是否有任何影响?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我注意到一个小时前在 E2E 上出现了一个非常类似的问题、请访问下面的链接。 我对此作出了相应的回应,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao