Other Parts Discussed in Thread: ISO7221A-Q1, ISO7721-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7721-Q1 主题中讨论的其他器件:ISO7221A-Q1、
大家好、
你好。
我们的客户希望从 ISO7221A-Q1切换到 ISO7721-Q1、因为它提供100Mbps 的数据速率、而 ISO7221A-Q1提供1Mbps 的数据速率。 由于两个器件具有相同的引脚排列、 因此如果使用相同的 PCB 布局、对汽车级 EMC STD 资质认证测试是否有任何影响?
此致、
卡洛