This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否已连接隔离式电源和隔离器驱动器?

Guru**** 2516940 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1195085/does-ti-have-attach-isolated-power-s-isolator-driver

主题中讨论的其他器件:UCC5390

大家好、

TI 是否连接了隔离式电源的隔离式驱动器? 据我所知、TI 的 VCC2最大额定值是栅极驱动器的35V。  

许多供应商产品的最大额定值为40V。 这是因为存在一些特殊的应用。 如 1ED160N12AF、1ED3123MU12H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的联系。
    以下页面应包含您要查找的信息。 我还将您的问题转交给栅极驱动器团队、因此您应该会听到他们的声音。 谢谢。

    https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/isolated-gate-drivers/overview.html


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您发帖到 E2E。

    根据应用的不同、我们的产品系列中提供了广泛的栅极驱动器选择。 要为您的应用选择合适的栅极驱动器、您可以参考此常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031929/faq-how-to-select-the-most-suitable-gate-driver-for-a-certain-application

    至于额定电压、我认为我们的驱动器的绝对最大电压额定值大于35V。 如果您有更多有关需要更高最大额定电压的应用的信息、请告知我们。 我想了解一下这个应用和更高额定电压的要求。  

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    因为 MOSFET 测试仪需要测试 MOSFET 的最大 VGS。

    因此、客户希望驱动器具有更大的 VCC 最大耐受电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    为何 TI 的几乎 ISO 栅极驱动器引脚定义与其他供应商不同? 如 1ED160N12AF、1ED3123MU12H

    TI 是否具有相同的引脚定义解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jimmy、

    我们的许多产品都与行业标准引脚对引脚兼容。 例如 、1ED160N12AF 和 UCC5350SB 共用同一个引脚排列。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    好的、我的客户需要 高驱动器电流能力、比如。 那么、您有更好的建议吗? Thx  

    1ED3123MU12H

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jimmy、

    UCC5390提供高达17A 的峰值电流。

    此致、

    Don