This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1044:在 CAN 总线上观察到压降

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1229101/iso1044-voltage-dip-observed-on-can-bus

器件型号:ISO1044

大家好、

 

我们使用 ISO1044B 作为 CAN 收发器、并观察到当网络中的节点断电时总线上存在电压骤降。

 

请支持人员了解发生这种情况的原因、以及这是否是需要解决的潜在可靠性问题。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharath:

    感谢您的联系。

    在隐性状态下、ISO1044与 CAN 网络断开连接不应导致总线上的电压出现任何下降。 为了更好地了解问题、请在以下信息中帮助我们。

    1. 在断开连接之前、CAN 总线上总共有多少个节点?
    2. 请确认是否所有节点均将 ISO1044用于 CAN 接口。 如果器件不同、请分享器件型号。
    3. 哪个设备与总线断开了连接?
    4. 发生断开时、您是否看到仍处于连接状态的任何 CAN 器件的电源电压会下降?
    5. 请分享原理图以供回顾。


    此致、
    Koteshwar Rao.