This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6740:输入下拉电阻器容差

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1216369/iso6740-input-pull-down-resistor-tolerance

器件型号:ISO6740

大家好、

您能否告知我 ISO674xF 的输入下拉电阻器容差值?

我的客户希望对其进行检查、以确保输入是否通过外部电阻器正确下拉。

此致、

伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-san:

    您能否分享一下他们尝试使用外部电阻器实现的目的? 他们是在试图拉升队伍吗? 还是要确保线路已下拉?

    如果他们尝试下拉线路、则内部下拉电阻默认情况下会下拉线路、因此不需要外部下拉。  

    但是、如果它们尝试将线路拉至高电平、则需要一个可克服输入下拉电阻的上拉电阻器。

    为确定理想上拉电阻、建议查看数据表中的 IIH 规格。  

    这样可以知道最坏情况下流入输入引脚的泄漏是什么、并据此、您可以根据静态上拉条件下的输入端所需电压计算适当的上拉值。

    希望这会有所帮助、请告诉我是否还有其他需要澄清的地方。

    此致!

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael-San:

    在我客户的系统中、当 MCU 正在复位时、MCU 连接到拉高的输入。

    因此、我的客户希望检查是否需要外部下拉电阻器来确保下拉。

     您能否再次告诉我 内部下拉电阻器的容差?

    此致、

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-san:

    我将不得不在内部询问预期的容忍是什么。  根据数据表输入泄漏电流、它可能的最低下拉值为500KOhm - 5V、泄漏电流为10uA。 因此、这将是66%的容差、但该容差可能更接近10-20%。 假设容差为66%、那么它的最高值可能为2.5M Ω。  

    如果这可行、我们可以根据这一非常保守的估算进行计算。

    我们是否知道 MCU 典型上拉值是多少? 以及可能该电阻器的容差。

    我想、如果它是有意上拉、几乎肯定会小于1.5m Ω、这意味着要使线路保持低电平、在这种情况下、您需要在线路上具有一个下拉电阻。

    此致!

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael-San:

    感谢您的答复。

    恐怕不敢说、66%的频率看起来太高。

    您能否与设计团队一起检查最大下拉电阻值?

    此致、

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Itoh-san。

    如果有更多信息、请让我来咨询并回复您。

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-san:

    1.5m Ω 电阻器的容差为 ±20%、因此您可以在计算是否需要外部下拉电阻时使用此值。

    此致!

    迈克尔