请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1450 团队、
在 d/s 中有一个描述 这表明 ISO14x0能够通过标准 A +/-4KV EFT 测试。 我们想知道设置情况以及此 EFT 测试的条件是什么。
您能就此分享更多信息吗? 非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.