This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1450:EFT 测试条件

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1218580/iso1450-eft-test-condition

器件型号:ISO1450

团队、

在 d/s 中有一个描述 这表明 ISO14x0能够通过标准 A +/-4KV EFT 测试。 我们想知道设置情况以及此 EFT 测试的条件是什么。

您能就此分享更多信息吗? 非常感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    ISO1450 EFT 测试的设置包括 EFT 发生器、该发生器通过 EFT 电容耦合钳位连接到 RS485总线、EFT 发生器负极、GND2连接到 PE (保护接地)。

    ISO1450会在 ±4kV 下通过以下 EFT 波形。


    谢谢

    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 但是、客户需要更多详细信息。 是否可能在实际情况下提供系统设置图片或测试波形。 此外、电路板上的任何其他外部元件来提高 EFT 功能? 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    以下设置用于测试 ISO14x0器件的 EFT 功能。

    测试波形与我之前的响应中提到的波形相匹配。 如果按照数据表遵守所有设计和布局指南、则无需其他外部组件即可增强 EFT 功能。

    谢谢

    Vikas J