This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:增强安全等级

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1210548/iso1540-reinforced-safety-rating

器件型号:ISO1540

您好、TI 专家!

在 ISO1540的旧数据表中、根据 IEC 61010-1第3版在150VRMS 下给出了增强型绝缘额定值:

此标准已过时、在当前数据表中、根据 IEC 62368-1:2014、额定值为300VRMS 基本绝缘。

由于旧标准中也给出了这300 VRMS 基本绝缘等级、因此我想知道当使用的 VRMS 为150V 或更低时、是否仍可以使用具有增强型绝缘安全等级的 ISO1540。

谢谢你

此致

Felix Elsaesser 的评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    感谢您在 E2E 论坛上发布您的问题。

    通常、CSA 会根据特定标准为给定器件提供基本和增强型额定值。 在这种情况下,CSA 仅为 ISO1540D 提供了符合 IEC 62368-1标准的基本绝缘等级,如 https://www.ti.com/lit/cr/szzq265/szzq265.pdf 上提供的证书所示 。

    请注意,我们有一个改进版本的器件 ISO1640BD ,它有基本和增强的等级在证书中说明;见 https://www.ti.com/lit/cr/szzq266/szzq266.pdf。  如果您可以在应用中使用 ISO1640BD、那就能解决问题。 否则、我需要通过 CSA 确认 ISO1540D 是否可用于增强型应用。 请告诉我您的喜好。

    谢谢。
    Saleem Marwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saleem:

    感谢您的答复。 如果我们可以使用、我会研究 ISO1640BD。

    如果您不需要太多工作、可以向 CSA 咨询 ISO1540、不胜感激。

    谢谢。

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saleem:

    在检查 CSA 证书时、我看到额定值适用于海拔低于2000m 的情况。 我在数据表中没有找到对这一点的任何提及。 我们希望将这些器件用于高达3000m 的高度。 您还可以问 CSA 这对安全等级有何影响吗?

    谢谢!

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    CSA 已确认 ISO1540可用于高达150Vrms 的增强型应用。

    对于不同的海拔高度、您必须遵循适用于您的系统/终端设备的标准中的指导原则。  

    我建议您与认证机构讨论您的特定系统要求。

    谢谢。
    Saleem Marwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saleem:

    我们能否得到一份官方文件,说明:

    CSA 已确认 ISO1540可用于高达150 Vrms 的增强型应用。

    这应该可以改进我们的认证流程。

    谢谢你

    此致

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    我已将来自 CSA 认证专家的电子邮件转发给您。

    谢谢。
    Saleem Marwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saleem:

    很遗憾、我没有收到任何电子邮件。 我已经问过我的 IT 同事它是否可能被滞留在我们的垃圾邮件过滤器中、但事实并非如此。 来自此论坛的通知邮件能够顺利发送给我。

    您能再试一次吗?

    谢谢。

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    很遗憾听到文档从未发送给您。 让我们看看电子邮件中可能发生了什么情况、并再次尝试转发该文档。

    此致、
    Darrah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    我再次将其发送到您的电子邮件中、我们将其存档。 如果您仍然没有收到、您可以通过 marwat@ti.com 向我 发送电子邮件、我会向您发送详细信息。

    谢谢。
    Saleem Marwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saleem:

    谢谢你。 现在它确实到达了我。

    此致、

    Felix