This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763:在空气中出现 IEC 61180:2016波形时的1、2/50us 脉冲电压

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7763

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1212801/iso7763-1-2-50us-impulse-voltage-with-the-waveform-of-iec-61180-2016-in-air

器件型号:ISO7763

您好!

您能否了解 ISO7763FQDWRQ1是否 支持  PCB 中出现 IEC 61180:2016波形的1、2/50us 脉冲电压

问题 来自 IEC 60664

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urs:

    感谢您的联系。

    50µs 8mm 间隙采用 DW 封装的 ISO7763将支持高达~12kV 的1.2/μ s 浪涌波形。 而根据 IEC 60747-17标准、VDE 将器件额定脉冲设为8kV。 实际通过级别取决于系统的整体余隙。 如果由于 PCB 间隙较小或客户 PCB 中使用的变压器而导致间隙小于8mm、则由于空气击穿、通油液位可能会较低。

    如果客户使用的 DBQ 封装的间隙要小得多、则通油级别会低得多。
    如果未能回答您的问题、请告诉我们客户对脉冲电压的要求、要使用的完整器件型号以及客户系统的整体间隙。 谢谢、我将能够更好地回答您的问题。


    此致、
    Koteshwar Rao.