This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:I2C 电压转换为1.8V

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, ISO1540, BQ34Z100-G1, ISO1640, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1204572/iso1540-i2c-voltage-conversion-to-1-8v

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1ISO1640TXS0102、LSF0102

你(们)好

我想在我的设计中使用 ISO1540、但我的 FPGA 以1.8V 的电压运行

您建议  与 ISO1540搭配使用哪个组件将电平转换为1.8V

此致、  

Roey

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想再多添加几个 detais

    我的系统拓扑是什么  

    TI BQ34Z100-G1 -> ISO1540 -> I2C 电平转换器到1.8V -> FPGA (在1.8V 下运行)

    我的问题是 TI BQ34Z100-G1是否适合与 ISO1540配合使用?

    是否有可在 TI BQ34Z100-G1和1.8V FPGA 之间使用的 I2C 隔离器?

    如果不是、您建议将哪个组件连接到 FPGA 和 ISO1540?

    谢谢

    Roey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roey、您好!

    ISO1540和 ISO1640 (最新更好的器件)不支持1.8V 工作电压。 如上所述、您可能必须使用电压电平转换器。 我将通知电压电平转换器团队建议合适的器件。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roey、您好!

    似乎您已经在使用 I2C 电平转换器。 是否需要额外的电压电平转换器? 如果是、您试图满足哪些规格?  谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Michael

    我在本例中描述了它
    我的 FPGA 工作电压为1.8V。 我的 ISO1540不支持1.8V
    ISO1540不支持1.8V、因此我需要额外的组件(待定)以满足 FPGA Xilinx Virtex Ultrascale VU9P 1.8V 和 ISO1540 Side1的要求
    ISO1540 Side2连接 TI BQ34Z100-G1

    是否清楚?
    谢谢

    Roey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roey、您好!

    根据 TI BQ34Z100-G1 -> ISO1540 -> I2C 电平转换器至1.8V -> FPGA (在1.8V 下工作); I2C 电平转换器无法满足 FPGA 1.8V 要求?

    或者您实际上是否在寻求 I2C 电平转换器建议? 如果是、那么 TXS0102和 LSF0102都是支持高达5V 的双通道选项、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Michael

    TXS0102根据施加的电平通过 GND。  ISO1540在 GND 状态下的应用电平为0.8V、这高于 FPGA 的 VIL 要求、即0.54V (在1.8V 电压下工作)  

    您能否再次检查并找到适合逻辑电平的组件?

    谢谢

    Roey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roey、您好!

    LSF0102可 为 ISO1540的电平转换器提供0.8V 的 VIL。

    但是、请注意 VOL 始终高于 VIL。  即 I2C 电平转换器输出的 VOL 将高于提供的 VIL;根据  ISO1540不可行 (第0.8V 卷) ->  (VIL 0.8V) 支持1.8V 的 I2C 电平位移器 (第0.54V 卷) -> (Vil 0.54V)  FPGA (在1.8V 下运行)

    即、如果您向 LSF 器件发送0.8V 电压、则 FPGA 将接收到>0.8V 的电压。  因此、我建议 向电平转换器发送<0.54V 的电压、以满足您的 FPGA <0.54V VIL 的要求。 另请参阅 影响 TXS 和 LSF VOL 的因素、谢谢。

    此致、

    迈克尔.