Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, ISO1540, BQ34Z100-G1, ISO1640, TXS0102
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1、 ISO1640、 TXS0102、LSF0102
你(们)好
我想在我的设计中使用 ISO1540、但我的 FPGA 以1.8V 的电压运行
您建议 与 ISO1540搭配使用哪个组件将电平转换为1.8V
此致、
Roey
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, ISO1540, BQ34Z100-G1, ISO1640, TXS0102
你(们)好
我想在我的设计中使用 ISO1540、但我的 FPGA 以1.8V 的电压运行
您建议 与 ISO1540搭配使用哪个组件将电平转换为1.8V
此致、
Roey
我想再多添加几个 detais
我的系统拓扑是什么
TI BQ34Z100-G1 -> ISO1540 -> I2C 电平转换器到1.8V -> FPGA (在1.8V 下运行)
我的问题是 TI BQ34Z100-G1是否适合与 ISO1540配合使用?
是否有可在 TI BQ34Z100-G1和1.8V FPGA 之间使用的 I2C 隔离器?
如果不是、您建议将哪个组件连接到 FPGA 和 ISO1540?
谢谢
Roey
你好、Michael
我在本例中描述了它
我的 FPGA 工作电压为1.8V。 我的 ISO1540不支持1.8V
ISO1540不支持1.8V、因此我需要额外的组件(待定)以满足 FPGA Xilinx Virtex Ultrascale VU9P 1.8V 和 ISO1540 Side1的要求
ISO1540 Side2连接 TI BQ34Z100-G1
是否清楚?
谢谢
Roey
Roey、您好!
LSF0102可 为 ISO1540的电平转换器提供0.8V 的 VIL。
但是、请注意 VOL 始终高于 VIL。 即 I2C 电平转换器输出的 VOL 将高于提供的 VIL;根据 ISO1540不可行 (第0.8V 卷) -> (VIL 0.8V) 支持1.8V 的 I2C 电平位移器 (第0.54V 卷) -> (Vil 0.54V) FPGA (在1.8V 下运行)
即、如果您向 LSF 器件发送0.8V 电压、则 FPGA 将接收到>0.8V 的电压。 因此、我建议 向电平转换器发送<0.54V 的电压、以满足您的 FPGA <0.54V VIL 的要求。 另请参阅 影响 TXS 和 LSF VOL 的因素、谢谢。
此致、
迈克尔.