尊敬的支持团队:
我们继续支持客户解决 ISO3080上电时 Rout 恒定 LO 的问题。
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1135169/iso3080-r-output-state-is-lo-constant
当 VCC1缓慢上升时、如果我禁用 RE、R OUT 是否可以跟随输入、并在电源电压上升后启用它?
此致、
Hiroaki Yuyama.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的支持团队:
我们继续支持客户解决 ISO3080上电时 Rout 恒定 LO 的问题。
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1135169/iso3080-r-output-state-is-lo-constant
当 VCC1缓慢上升时、如果我禁用 RE、R OUT 是否可以跟随输入、并在电源电压上升后启用它?
此致、
Hiroaki Yuyama.
您好,Rao-San
感谢您的答复。
借助 ISO3080、当 VCC2启动且 VCC1缓慢斜升以达到工作电压范围时、R 输出是否不会跟随输入并固定在 LO?
如果 R 输出为恒定的 LO、R 输出将在电源加电时为恒定的 LO。
黄色= VCC1 3.3V
绿色= VCC2 5.0V
紫色= R 输出
e2e.ti.com/.../iso3080-r-output-state-is-lo-constant
我问您 RE 引脚应该是 LO 还是开路、以避免 ISO3080的 R 输出变为 LO 恒定。
此致、
Hiroaki Yuyama.
尊敬的 Yuyama-san:
感谢您提供宝贵意见。
我之前提供的有关典型工作样本的说明。 我现在知道、您的问题是专门针对未通过测试的样本提出的。 如果您发现还有任何失败的样片、我们建议您不要继续使用这些样片、而是将这些样片退回 TI 进行进一步分析。
我们不希望您看到任何其他样片出现您在故障样片上观察到的行为。 因此、您应该不会看到任何进一步的问题。 谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。
此致、
Koteshwar Rao.