This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3080:关于 VCC1上电时 R OUT 的状态

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1202387/iso3080-about-the-state-of-r-out-when-vcc1-power-up

器件型号:ISO3080

尊敬的支持团队:

我们继续支持客户解决 ISO3080上电时 Rout 恒定 LO 的问题。
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1135169/iso3080-r-output-state-is-lo-constant


当 VCC1缓慢上升时、如果我禁用 RE、R OUT 是否可以跟随输入、并在电源电压上升后启用它?

此致、
Hiroaki Yuyama.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuyama-san:

    感谢您的联系。

    是的、当 RE\被启用并且 VCC1处于正常运行范围时、R 输出将输出总线的状态。 当 VCC1缓慢上升时、R 将在 VCC1达到器件工作电源电压范围时开始工作。

    请告诉我这是否解答了您的问题、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rao-San
    感谢您的答复。

    借助 ISO3080、当 VCC2启动且 VCC1缓慢斜升以达到工作电压范围时、R 输出是否不会跟随输入并固定在 LO?

    如果 R 输出为恒定的 LO、R 输出将在电源加电时为恒定的 LO。
    黄色= VCC1 3.3V
    绿色= VCC2 5.0V
    紫色= R 输出
    e2e.ti.com/.../iso3080-r-output-state-is-lo-constant

    我问您 RE 引脚应该是 LO 还是开路、以避免 ISO3080的 R 输出变为 LO 恒定。

    此致、
    Hiroaki Yuyama.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuyama-san:

    感谢您提供宝贵意见。

    我之前提供的有关典型工作样本的说明。 我现在知道、您的问题是专门针对未通过测试的样本提出的。 如果您发现还有任何失败的样片、我们建议您不要继续使用这些样片、而是将这些样片退回 TI 进行进一步分析。

    我们不希望您看到任何其他样片出现您在故障样片上观察到的行为。 因此、您应该不会看到任何进一步的问题。 谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。


    此致、
    Koteshwar Rao.