This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:隔离电压

Guru**** 2531030 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1231232/iso1050-isolation-voltage

器件型号:ISO1050

大家好、

我的客户正在使用 ISO1050、并且附带了 SCH。  他们已经测试了数百种产品、但仅使用一个芯片才发现此问题:
我的客户在引脚4引脚5上施加了高电压、当电压高达320VDC 时 、芯片将损坏。

但数据表显示、隔离电压可高达2500Vrms 并持续60秒。 您能帮助分析问题吗? 谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    感谢您联系并分享与客户问题相关的详细信息。

    在 GND1和 GND2之间施加320V 直流电压时、器件不会损坏、因为该器件的额定工作电压为560V 峰值。 这意味着该器件将在整个生命周期内在其隔离栅上连续支持560V DC。

    需要注意的是、施加的高电压可能会耦合到其他 I/O 引脚、其中隔离栅电压在一定程度上表现为其 I/O 引脚上相对于本地 GND 的差分电压。 需要仔细设计 PCB、以避免布线或 PCB 层的这种重叠。 请分享 PCB 布局、以便我检查并确认 PCB 布局设计是否可行。

    还请分享器件的故障签名、以确定隔离栅是否损坏或 I/O 引脚是否损坏。 即、请将每个引脚的电阻共享到各自的 GND 以及 GND1和 GND2之间的电阻来进行确认。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔