This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB111:下游与 SOF 同步断开时的上游行为

Guru**** 2855560 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1234536/isousb111-upstream-behavior-when-downstream-is-disconnected-in-sync-with-sof

器件型号:ISOUSB111

在某些情况下、在移除连接下游的 USB 器件并与主机发出的1ms 帧起始(SOF)时序信号同步时、可能会在上行侧观察到异常序列。 此时、发生下游的 DD (+、-)=(L、L)信号不会直接传输到上行侧。 首先、它变为 UD (+、-)=(L、H)、然后转换为异常波形、最终变为 UD (+、-)=(L、L)。

在这种情况下、即使已断开并重新连接下游电缆、主机也无法识别该器件。 仅当已断开并重新连接上游电缆时、主机才会识别该器件。 此行为是否在规格范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系并分享与此问题相关的详细信息。

    请注意、标准准则是当节点之间的通信结束时断开器件。 当器件的另一侧正在进行通信时断开一侧可能会导致器件处于两种不同的状态。 因此、我们不建议在这种情况下运行。 当器件侧两侧之间的通信完成时、请计划断开连接。

    谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar Rao 先生:

    感谢您的提示回复。
    我认为我应该阅读我没有的"标准指南"。 如果您能让我知道获得"标准路线指南"、我将不胜感激。 采购 URL、下载 URL 等

    此致、
    纯柏来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    感谢您的答复。

    我不确定文档中的具体位置是否说明了断开连接的建议、我会尝试寻找并返回给您。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您能向我们提供有关断开连接建议的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    对延迟回复深表歉意。
    我找不到关于我们所讨论的问题的明确描述或陈述。 但据我所知、它是一个指南、规定在主机不传输时启动断开事件。 很抱歉我找不到任何提及这一点的地方。

    请告诉我,如果我能帮助你做任何其他事情,谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar Rao:

    非常感谢您花时间和精力寻找这些指导原则。
    我想您正在寻找的指导原则应该是、下游侧不能在您需要的任何时间断开。
    如果我想在任何时候无论上游侧的状态如何都断开连接、则需要在下游侧使用额外的电路进行监控、然后在 SOF 期间断开连接时、电路会将断开状态延迟到 SOF 状态结束。
    上面的内容表明 ISOUSB111自身无法解决此问题。

    最近,Windows 的外部存储介质移除策略更改如下,我认为这是导致上述情况的原因。
    请参阅...
    learn.microsoft.com/.../change-default-removal-policy-external-storage-media

    如果我的理解有误、请更正我。

    此致、
    纯柏来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    感谢您提供宝贵意见。 是的、您的理解是正确的。 使用隔离器时、MCU 与总线的直接连接分离。 隔离器有两侧(主机和外设)、因此它要求两侧处于相同状态、以便进行有效通信。 但是、如果 MCU 恰好在外设断开连接时在主机侧开始通信/SOF、则主机和外设侧最终处于不同状态。

    如果外设侧受到监控、并且主机立即知道已断开连接、则可以停止发送 SOF、并避免出现您提到过的情况。

    感谢分享外部介质移除政策的更改,我现在理解快速移除,我看到为什么这可以导致 你所面临的情况. 感谢您的分享。

    请告诉我、您是否可以继续、结束本次讨论、或者您有任何其他问题。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar Rao:

    我对您的确认感到满意。 我们现在可以结束讨论。 非常感谢您的帮助。

    此致、
    纯柏来