This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3080:为什么 ISO3080DWR 会停产?

Guru**** 682330 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3080
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1244899/iso3080-why-is-iso3080dwr-eol

器件型号:ISO3080

大家好、

想了解 ISO3080DWR。

根据 TI HP 标准、ISO3080DWR 已停产。

但是、ISO 3080DW 已收到 EOL 通知。

您的 HP 描述是否不正确?

 

Br.
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    根据 TI HP、ISO3080DWR 为 EOL。

    您能否澄清一下您在上述陈述中所说的"HP"是什么意思?

    对于标记为 EOL 的器件、我们无法解释执行此操作的原因。 对于 ISO3080、 产品文件夹网页上器件旁边列出的任何标识都是正确的。  

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:

    非常感谢您的答复。

    我们收到了 PCN 的通知、称 ISO3080DW (管载机型(40pcs))将在几周前被取消。
    但 ISO3080产品文件夹显示 ISO3080DWR (大卷带(2000pcs))处于最晚可采购期限阶段。
    https://www.ti.com/product/ISO3080

    我认为 TI 的管载体 EOL 不是卷带包装。
    因此  ISO3080DWR 最后可采购期限不正确。 我认为 ISO3080DW (管装)应该处于最后购买阶段。

    您能否查看将取消选择哪个器件?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    感谢您澄清所要求的信息。  

    我认为 TI 的管载体 EOL 不是卷带包装。
    因此  ISO3080DWR 最后可采购期限不正确。 我认为 ISO3080DW (Tube)应该处于最后购买阶段。[/报价]

    您的理解是正确的。 我向内部团队调查了此问题、并能够确认您收到的 PCN 是正确的。 将会评估 ISO3080DW、而不是 ISO3080DW R 。 您当前在器件产品文件夹中看到的代号不正确。 应向 ISO3080DW 指定"最后可采购期限"、而不是 ISO3080DW R

    感谢您提请我们注意此问题、我们目前正在努力修改产品文件夹的订购部分、以便名称能够准确反映您收到的 PCN。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:

    感谢您的回复并修复此问题。
    我确认此问题已在 ISO3080产品文件夹中修复。

    再次感谢大家、此致、
    和也。