大家好、
我想了解 ISO3080DWR。
根据 TI HP 标准、ISO3080DWR 已停产。
但是、ISO 3080DW 已收到 EOL 通知。
您的 HP 描述是否不正确?
Br.
和也。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Kenneth:
非常感谢您的答复。
我们收到了 PCN 的通知、称 ISO3080DW (管载机型(40pcs))将在几周前被取消。
但 ISO3080产品文件夹显示 ISO3080DWR (大卷带(2000pcs))处于最晚可采购期限阶段。
https://www.ti.com/product/ISO3080
我认为 TI 的管载体 EOL 不是卷带包装。
因此 ISO3080DWR 最后可采购期限不正确。 我认为 ISO3080DW (管装)应该处于最后购买阶段。
您能否查看将取消选择哪个器件?
再次感谢大家、此致、
和也。
尊敬的 Kazuya:
感谢您澄清所要求的信息。
我认为 TI 的管载体 EOL 不是卷带包装。
因此 ISO3080DWR 最后可采购期限不正确。 我认为 ISO3080DW (Tube)应该处于最后购买阶段。[/报价]您的理解是正确的。 我向内部团队调查了此问题、并能够确认您收到的 PCN 是正确的。 将会评估 ISO3080DW、而不是 ISO3080DW R 。 您当前在器件产品文件夹中看到的代号不正确。 应向 ISO3080DW 指定"最后可采购期限"、而不是 ISO3080DW R 。
感谢您提请我们注意此问题、我们目前正在努力修改产品文件夹的订购部分、以便名称能够准确反映您收到的 PCN。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致、
肯尼斯