This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741-Q1:改善 EMI 的解决方案

Guru**** 2959880 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1360211/iso7741-q1-solution-for-improving-emi

器件型号:ISO7741-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7741、ISOW7741

您好专家  

我看到了此链接 《隔离式直流/直流转换器的 EMI 要求基础知识》(TI.com)。在本应用手册中、它介绍了两种改善 EMI 的解决方案:一种是添加"层间拼接电容";另一种是"在内层之间拼接电容器"。

但它不适用于隔离数字器件。  

那么、我的问题是、这些提高 EMI 的解决方案是否也适用于 ISO7741。 我们是否有任何应用手册或相关资源? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    请允许我们查看这些信息、并在下周一与您联系。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Aaditya

    好的。

    添加另一个问题:如果需要添加 "层间拼接电容"、 建议使用什么值的"层间拼接电容"?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、  

    感谢您的耐心。

    您的意思似乎是 ISOW7741器件。 如果是、可以使用拼接电容器来提高 EMI 性能。 有关拼接电容器的更多信息、请查看 《具有 ISOW7841集成式信号和电源隔离器的低辐射设计》(修订版 C)(TI.com)

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaditya

    我不是指  ISOW7741。 客户使用 ISO-DIGITAL IC (ISO774x)。

      采用 ISOW7841集成信号和电源隔离器的低辐射设计的拼接电容器解决方案(修订版 C)(TI.com  )和隔离式直流/直流转换器 的 EMI 要求基本原理(TI.com)对于 ISO 数字 IC 而言并非特别的。

    那么、我的问题是 拼接电容器解决方案是否 也可以用于 隔离数字 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、  

    感谢您的澄清。

    是的、 一般来说、拼接电容器有助于改善 IUSO774x 等 TI 数字隔离器的 EMC 问题、以帮助应对 EMC 挑战、但器件运行不需要。

    需要注意的一点是、拼接电容器会显著降低整个系统/解决方案的隔离等级。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、  

    如果可能、请向我们简要说明 ISO7741器件所面临的 EMI 问题。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaditya  

    目前、客户只需使用 ISO774x 进行布局。 因此、他们想知道是否可以使用"拼接电容器"解决方案来预先防止潜在的 EMI 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISOW 器件的集成式直流/直流转换器会产生更多的噪声(因为功率级别更高)。

    普通信号隔离器没有这个问题、并且通常不需要在接地之间使用一个电容器。 防止潜在 EMI 问题最重要的机制是去耦电容器、以及信号线的正确端接(如果它们承载高速信号)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯

    好的,明白了。

    感谢您的回复