This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6521:需要数字隔离器件来满足以下提到的要求

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1349029/iso6521-need-digital-isolation-part-for-the-below-mentioned-requirements

器件型号:ISO6521
主题中讨论的其他器件:ISO7721

您好  

对于下列要求、您能不能提供建议、数字隔离器、器件型号。

隔离电阻- 10M Ω@施加的电压1000V

污染等级- 符合 IEC 60664-1的 II 级

 符合 IEC 60664-1的过压类别 II

工作温度-20至60'C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangeeta、

    您能否说明您的要求、例如:

    1.所施加的1000V 隔离工作电压(意味着它是在全部或大部分时间施加的)还是隔离耐受电压(意味着偶尔/很少施加的电压)?

    2.您是否需要没有 UL、VDE、CSA 等机构的任何监管认证或认证的功能隔离器,或者您是否需要经过认证的产品?

    如果问题1和2的答案是"高达1000Vdc 的隔离耐受电压"和 "功能隔离器"、则您可能可以使用 ISO6521D。 否则、您应考虑 ISO7721 (DWV 或 DW 封装)。

    谢谢。
    Saleem Marwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Saleem

    感谢您的答复

    是的、对于第一个问题、应用的1000V 是隔离耐受电压(即隔离电压)。 对于第二个问题、我们需要一个数字隔离器、它应该符合 ISO 60664-1安全标准(污染等级- IEC 60664-1的 II 级、过压类别- IEC 60664-1的 II 级)

    请推荐符合上述要求的器件。

    此致

    桑盖塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangeeta、

    德州仪器(TI)不执行 IEC 60664-1 (低电压电源系统内设备的绝缘协调标准)的组件级认证。 任何合规性测试(如果需要)都必须由客户在设备级别进行。  

    根据建议、如果不需要元件级认证(如 UL 1577和 DIN EN IEC 60747-17)、则可以考虑使用 ISO6521D。 否则、ISO7721会是不错的选择。

    谢谢。
    萨莱姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO7721数据表在第6.6节("绝缘规格")中指定了过压类别和隔离电阻。 对于 DW 和 DWV 封装、它们符合您的要求。

    污染程度不是芯片的特性、而是描述您的外壳或环境。