Other Parts Discussed in Thread: ISO7721
主题中讨论的其他器件:ISO7721
您好
对于下列要求、您能不能提供建议、数字隔离器、器件型号。
隔离电阻- 10M Ω@施加的电压1000V
污染等级- 符合 IEC 60664-1的 II 级
符合 IEC 60664-1的过压类别 II
工作温度-20至60'C
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sangeeta、
您能否说明您的要求、例如:
1.所施加的1000V 隔离工作电压(意味着它是在全部或大部分时间施加的)还是隔离耐受电压(意味着偶尔/很少施加的电压)?
2.您是否需要没有 UL、VDE、CSA 等机构的任何监管认证或认证的功能隔离器,或者您是否需要经过认证的产品?
如果问题1和2的答案是"高达1000Vdc 的隔离耐受电压"和 "功能隔离器"、则您可能可以使用 ISO6521D。 否则、您应考虑 ISO7721 (DWV 或 DW 封装)。
谢谢。
Saleem Marwat