Other Parts Discussed in Thread: ISO7820LL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7820LL 
您好!
我们使用 TI 隔离器将差分时钟信号从 FPGA 连接到 ADC、如图所示。
我们有以下两个问题。
1) 1)请告诉我们、图中所示的所有三种 IC 的 LVDS 信号规格是否彼此兼容。
2) ADC 的 Vcc 为1.8V、而 TI 隔离器的 Vcc 为2.5V。 请告诉我们、该配置是否可以针对方框图中所述的 LVDS 规范实现。