This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7820LL:连接到1.8V ADC 的2.5V LVDS 隔离器

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7820LL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1347284/iso7820ll-2-5v-lvds-isolator-interfaced-to-1-8v-adc

器件型号:ISO7820LL

您好!

我们使用 TI 隔离器将差分时钟信号从 FPGA 连接到 ADC、如图所示。

我们有以下两个问题。


1) 1)请告诉我们、图中所示的所有三种 IC 的 LVDS 信号规格是否彼此兼容。

2) ADC 的 Vcc 为1.8V、而 TI 隔离器的 Vcc 为2.5V。 请告诉我们、该配置是否可以针对方框图中所述的 LVDS 规范实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yogesha:  

    感谢您与我们联系。  

    1. 只要差分信号大于 VIT (50mV)、ISO7820LL 就不会在接受1.8V 输入方面出现问题。 这三个器件都应该兼容。
    2.  我认为 ISO7820LL 与 AD9259ABCPZ 连接没有问题、但它不是 TI 器件。 我建议使用类似的 TI 器件(例如 四通道、14位、ASC)创建 E2E 主题、以便合适的团队可以帮助您选择和验证最适合该应用的 TI 器件。  

    此致!
    安德鲁