您好、团队成员:
请你。 帮助阐明 泄漏电流值 共 ISO1042BQDWVRQ1 在下测试时 浪涌/脉冲电压 ?
我们找不到相关信息。 才会流入

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、团队成员:
请你。 帮助阐明 泄漏电流值 共 ISO1042BQDWVRQ1 在下测试时 浪涌/脉冲电压 ?
我们找不到相关信息。 才会流入

Daniel、您好!
感谢您与我们联系。 已在第6.7节(下文)中的暴露放电测试中介绍了泄漏值。 视在电荷是由局部放电(PD)测试引起的电气放电。

以下链接可能也有帮助 [常见问题解答]什么是局部放电测试、方法 A 测试、方法 B1测试和方法 B2测试? -隔离论坛-隔离- TI E2E 支持论坛。
如果您还有其他问题、请告诉我。
此致!
安德鲁
Daniel、您好!
很抱歉耽误了我们的时间、感谢您的耐心等待。
ISO1042-Q1数据表的"绝缘规格"章节提供了隔离栅电容(CIO、1pF)和绝缘电阻(RIO、1GΩ Ω)。 对于直流应力电压、请将施加的电压除以 RIO 以获得最大漏电流值、对于交流应力电压、 请将电压除以"RIO ||X[CIO]"、其中 RIO 和 X[CIO]并联、X[CIO]是势垒电容的电抗、可以表示为 X[CIO]= 1 / 2 *π* f*Cio、f 是施加的交流应力电压的频率。
如果工作电压为1060Vrms、f = 60Hz、X[CIO]将比 Rio 大很多。 因此总阻抗等于 RIO。 1GΩ、可以计算出最大漏电流为1.06µA (= 1060Vrm/μ A)。
谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我们。
此致、
拉奥·科特什瓦尔