This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042-Q1:泄漏电流值

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1344472/iso1042-q1-leakage-current-value

器件型号:ISO1042-Q1

您好、团队成员:

请你。 帮助阐明 泄漏电流值 ISO1042BQDWVRQ1 在下测试时 浪涌/脉冲电压

我们找不到相关信息。 才会流入

VDD。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    感谢您与我们联系。 已在第6.7节(下文)中的暴露放电测试中介绍了泄漏值。  视在电荷是由局部放电(PD)测试引起的电气放电。  

    以下链接可能也有帮助 [常见问题解答]什么是局部放电测试、方法 A 测试、方法 B1测试和方法 B2测试? -隔离论坛-隔离- TI E2E 支持论坛。  

    如果您还有其他问题、请告诉我。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的支持。

    但客户的需求是 泄漏电流、单位为安培 提供时为 以库仑为单位的电荷

    如果不知道 ISO1042BQDWVRQ1中隔离电容的值、则无法计算泄漏电流。

    因此、您能帮助直接提供泄漏电流还是与我们分享如何获得该值?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的澄清。 请允许我一直到星期五查找此信息。

    此致!
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    该问题是否有任何更新?

    谢谢!

    此致!

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    很抱歉耽误了我们的时间、感谢您的耐心等待。

    ISO1042-Q1数据表的"绝缘规格"章节提供了隔离栅电容(CIO、1pF)和绝缘电阻(RIO、1GΩ Ω)。 对于直流应力电压、请将施加的电压除以 RIO 以获得最大漏电流值、对于交流应力电压、 请将电压除以"RIO ||X[CIO]"、其中 RIO 和 X[CIO]并联、X[CIO]是势垒电容的电抗、可以表示为 X[CIO]= 1 / 2 *π* f*Cio、f 是施加的交流应力电压的频率。

    如果工作电压为1060Vrms、f = 60Hz、X[CIO]将比 Rio 大很多。 因此总阻抗等于 RIO。  1GΩ、可以计算出最大漏电流为1.06µA (= 1060Vrm/μ A)。

    谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我们。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔