This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7742-Q1:无负载电流

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7742-Q1, ISOW7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1339841/isow7742-q1-no-load-current

器件型号:ISOW7742-Q1
主题中讨论的其他器件: ISOW7742

 ISOW7742-Q1的静态(空载)电流是多少?  我将其用于5V 转隔离5V 配置。

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    感谢您与我们联系。

    数据表中在直流/直流转换器被禁用时(即 EN/ISOW7742)提供了 FLT = LOW 的空载电流、请参阅以下快照。 对于 EN/EN、数据表中未提供对应条件的空载电流规格 FLT = HIGH。 由于无负载/轻负载时的转换器效率较低、我预计电流大约为30mA。 为了最大程度地减小空载电流、我建议您禁用电源转换器。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔