This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD232, ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1338462/iso1050-iso1050

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件:SN65HVD232、

我想知道是否使用隔离式 CAN 收发器。 车辆中的一些节点使用 TI ISO1050、该节点具有隔离式电源、并 具有 GND 和5V 的 CAN 低电平和 CAN 高电平信号、因此它们具有公共接地。 我想使用 TI SN65HVD232、因为它可以减小封装尺寸并且不需要隔离式电源。

我不确定是否应该使用 ISO1050之类的隔离式收发器。 如果我不使用隔离式收发器、我会不会遇到问题。  如果它们可以一起使用、应该如何连接 CAN 接地?