This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB111:ISOUSB111数据表问题

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB111, SN6505A, ISOUSB111DWEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1335924/isousb111-isousb111-data-sheet-problem

器件型号:ISOUSB111
主题中讨论的其他器件: SN6505A

尊敬的 TI 工程师:

我正在寻找一款 USB 总线电源隔离器、我发现了 ISOUSB111。  从其数据表第10.1.3节可以看出、图10-3展示了一个使用 ISOUSB111隔离自供电外设的应用。  另一方面、图10-3的标题是"使用 ISOUSB111的隔离式总线供电外设"。

请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    感谢您在数据表中分享此拼写错误、很感激。
    第10.1.3节第一行中"自供电"一词似乎被错误地用来代替"总线供电"。 我已经注意到这一点、我们将在下次数据表修订时进行修复。 再次感谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar:

    我将订购 ISOUSB111 EVM。  下面是我关于此套件的一些问题:

    1. 根据原理图、ISOUSB111接受来自上行 USB 主机的5V 电压。  ISOUSB111是否也会向下游应用电路输出稳定的5V 电压?
    2. 变压器110uH、我们750315240是否必不可少、可为下游应用电路提供稳定的5V 电压?
    3. 如果我要为下游应用电路提供稳定的5V 和3.3V 电压、如何在 ISOUSB111 EVM 板上设置这些跳线?

    此致,
    提米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    感谢您继续回答更多问题、请查看下面的意见。

    1. ISOUSB111仅是一款数据隔离器、电源隔离需要单独完成。 因此、它不会向下游端单独生成5V 电压。
      1. ISOUSB111的 EVM 包含一个基于 SN6505A 的外部隔离式电源解决方案、该解决方案会产生5V 电压、可用于为隔离器的 Side2和应用电路供电。
    2. 是的、变压器连同 SN6505A 产生5V 电压、也可用于为下游应用电路供电。
    3. 该 EVM 在 VBUS2上仅提供5V 电压、因此3.3V 不可用于其他应用电路。
      1. 板载 LDO 产生的3.3V 用于为 ISOUSB111的 VCC2供电、我们不建议将此连接到下游应用电路。

    请告诉我这是否解答了您的问题、谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koteshwar、

    听起来好像是一个多用途的 USB 隔离器设计。

    我开始构建此 EVM 板的 BOM。  我观察到的是- TPS76701QD 是一款较旧的 IC、并且非常昂贵。  此外、此 EVM 中未填充其复位引脚、可以将其忽略。  现在我的问题是-

    此致,
    提米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    我理解您关于 TPS76701QD 是一款较旧的 IC 且价格昂贵的担忧。 是的、您可以选择任何您认为最符合您要求的 LDO、这不应对 ISOUSB111性能产生任何影响。

    TLV76701DGNR 似乎与 TPS76701QD 采用不同的封装、因此、器件更换可能不简单。 如果您能够设法将 TLV76701焊接在 EVM 上、则它应该可以正常工作。

    谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshware、
    好的、很好。

    • 另请上传 ISOUSB111DWEVM 电路板的 BOM。

    我在这里找到了它的电路板结构图、但不包含 BOM。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1087715/isousb111dwevm-isousb111dwevm---pcb-design-board-file-request

    此致,
    提米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    您可以在 EVM 页面上的用户指南中找到 EVM ISOUSB111DWEVM 的 BOM。 我要复制到 EVM 页面下方和用户指南的直接链接。 用户指南中的表7-1是 BOM。 谢谢。

    https://www.ti.com/tool/ISOUSB111DWEVM

    ISOUSB111全速/低速隔离式 USB 中继器评估模块


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔