This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1044:如何连接 ISO1044的引脚2 (IN)

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1044, ISOW1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1336854/iso1044-how-to-connect-the-pin-2-in-of-iso1044

器件型号:ISO1044
主题中讨论的其他器件: ISOW1044

您好  

目前正在对我们的设计使用 ISO1044、但我们不知道如何连接 PIN2 (输入)  

问题1:什么应用于 PIN2?

Q2:PIN2是否可以置于悬空状态?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    感谢您的联系。  

    1. ISOW1044的引脚2 - IN 是作为额外隔离通道提供的隔离式 GPIO 通道。 引脚14是该通道的通用输出。  
    2. 如果引脚 2未使用、您可以将此引脚保持悬空或将其连接到 GND、因为它是在内部下拉的。 引脚14应保持悬空。

    最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    好的,谢谢你的惊喜