Other Parts Discussed in Thread: SN6505B
您好、TI 支持团队:
我在使用 SN6505B 和 Wuerth 760390012的推挽式转换器设置中遇到问题。
SN6505B 具有外部时钟(500kHz)和使能信号。 该电路(请参见图片)类似于数据表参考设计。
PCB 上有八个这样的通道。 所有通道都共享时钟信号、但每个通道都有自己的使能信号。
该电路为围绕42mA 的 ADC 通道供电。

大多数时候、一切都按预期工作、在本例中、变压器波形如下所示:

当 Enable 被拉至低电平时、SN6505按照预期进入关断状态。 当 Enable 在大多数时间内变为高电平时、器件继续正常运行。 但在某些情况下(每10-20次启用切换一次)、SN6505进入一种奇怪的工作模式、而变压器开始过热:


当 Enable 再次脉冲时、SN6505恢复正常运行(在一种极少数情况下、它会第二次停留在此运算模式下、但再次使能脉冲可解决此问题)。
我还捕获了启动阶段、这表明当 SN6505从内部时钟切换到外部时钟(仅显示了一个变压器绕组)时、该行为在软启动后立即开始:

当我禁用外部时钟并且 SN6505使用其内部时钟运行时、绝不会发生此行为。
由于数据表和某些论坛帖子指出、由于反向电流泄漏、肖特基二极管是关键器件、因此我将二极管从 MBR120VLSF 切换到 SS110LS、但没有变化。
奇怪的是、每个启用周期1-3通道上的八个通道中显示此行为、其余的通道正常工作、但始终不同。 有些更容易出现这种情况、有些则很少出现这种情况。
如果需要更多信息或测量、请告诉我、如果可能、我会提供。
感谢任何帮助!
此致、
马库斯