This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:启用切换会在变压器过热时出现奇怪的运算模式下设置 IC

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1336271/sn6505b-enable-toggle-sets-ic-in-strange-op-mode-with-transformer-overheating

器件型号:SN6505B

您好、TI 支持团队:

我在使用 SN6505B 和 Wuerth 760390012的推挽式转换器设置中遇到问题。

SN6505B 具有外部时钟(500kHz)和使能信号。 该电路(请参见图片)类似于数据表参考设计。

PCB 上有八个这样的通道。 所有通道都共享时钟信号、但每个通道都有自己的使能信号。

该电路为围绕42mA 的 ADC 通道供电。

大多数时候、一切都按预期工作、在本例中、变压器波形如下所示:

当 Enable 被拉至低电平时、SN6505按照预期进入关断状态。 当 Enable 在大多数时间内变为高电平时、器件继续正常运行。 但在某些情况下(每10-20次启用切换一次)、SN6505进入一种奇怪的工作模式、而变压器开始过热:

当 Enable 再次脉冲时、SN6505恢复正常运行(在一种极少数情况下、它会第二次停留在此运算模式下、但再次使能脉冲可解决此问题)。

我还捕获了启动阶段、这表明当 SN6505从内部时钟切换到外部时钟(仅显示了一个变压器绕组)时、该行为在软启动后立即开始:

当我禁用外部时钟并且 SN6505使用其内部时钟运行时、绝不会发生此行为。

由于数据表和某些论坛帖子指出、由于反向电流泄漏、肖特基二极管是关键器件、因此我将二极管从 MBR120VLSF 切换到 SS110LS、但没有变化。

奇怪的是、每个启用周期1-3通道上的八个通道中显示此行为、其余的通道正常工作、但始终不同。 有些更容易出现这种情况、有些则很少出现这种情况。

如果需要更多信息或测量、请告诉我、如果可能、我会提供。

感谢任何帮助!

此致、

马库斯

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:在一些屏幕截图中、显示的信号频率是400 kHz。 我意识到这稍微位于变压器的饱和区域。 我将频率更改为500 kHz、但问题始终存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcus、您好!

    欢迎来到 TI E2E 论坛!

    感谢您分享有关所面临问题的详细信息和波形。
    您可能已在数据表(第8.4.5节)中注意到、外部时钟在施加到器件内部的两个开关之前会除以2。 也就是说、如果您在 CLK 上施加500kHz 的频率、开关频率将为250kHz。 从波形可以看出、开关频率为250kHz 或200kHz。

    变压器760390012具有11Vµs μ s 的 V-t 积、而 SN6505B 在~400kHz 的开关频率下需要7.6Vµs μ s 的最小 V-t 积。 如果开关频率为250kHz、则所需的最小 V-t 积将为~14Vµs μ V。 由于变压器760390012 V-t 产品不满足此要求、因此可能出现故障。

    请将外部时钟增加到8kHz 到1MHz 之间、使开关频率处于400kHz 和500kHz 之间、然后重新测试。 谢谢、请告知我们这是否可以解决问题。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔