This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741-Q1:VCCI 介于1.7V 和2.25V 之间时的默认输出

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7741-Q1, ISO7741
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1328074/iso7741-q1-default-output-when-vcci-is-between-1-7v-and-2-25v

器件型号:ISO7741-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO7741

您好!

我正在一个汽车项目中使用 ISO7741-Q1 (非 F 版本)。

从表8-2功能表中可清楚地看到、当 VCCI 断电(< 1.7V)且 VCCO 已上电时、输出将为高电平。  

当 VCCI 下降且其电压介于1.7V 和2.25V 之间时会发生什么情况?

是否可以在这个未定义的区域将输出设置为高电平? 或者 VCCI 是否真的必须降至1.7V 以下才能触发默认输出模式?

谢谢!

乌图库

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Utku:

    感谢您与我们联系。

    当 VCCI 从2.25V 降至1.7V 时、器件将会从导通状态变为关断状态、这会在该范围之间的任何电压下发生。 通常、关断电压为1.8V (数据表中规格为 UVLO-)、器件在该电压下从开变为关。 在提供此电压之前、器件处于打开状态、输出将跟随输入。 在此电压之后、器件关闭、输出将进入默认状态。 由于根据该单元的实际 UVLO 阈值和输入引脚状态、它可以处于任一状态、因此我们在函数表中将其列为未定。

    我建议您保持输入通过一个电阻器上拉至 VCCI、以便在 VCCI 下降时输出保持高电平、并在 VCCI 下降时输出保持高电平。

    请告诉我这是否解答了您的问题、谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koteshwar、

    感谢您的快速响应。  

    仅需确保:UVLO-通常为1.8V、但可以高达2.15V (2.25V 减100mV 滞后)、正确吗? 在这 种情况下、导通至关断转换最早会在2.15V 时发生、此时 VCCI 下降、而 ISO7741会在 VCCI=2.15V 时将其输出拉至默认高电平?

    这是我尝试避免的情况。 输入为0V、并会在 VCCI 下降时保持为0V、并且输出端具有强大的下拉电阻器。 因此我已经有了所需的配置、但如果 ISO7741在2.15V 输出默认高电平、而不是我假定的低于1.7V、则下拉电阻器不起作用。

    此致、

    乌图库  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Utku:

    感谢您的意见、请在下面找到我的评论。

    只是为了确保:UVLO-通常为1.8V,但它可以高达2.15V (2.25V 减100mV 滞后),这是正确的吗? 如果是这 种情况、导通至关断转换最早会在2.15V 时发生、此时 VCCI 下降、而 ISO7741会在 VCCI=2.15V 时将其输出拉至默认高电平?

    是的、您的理解是正确的。

    这是我尝试避免的情况。 输入为0V、并会在 VCCI 下降时保持为0V、并且输出端具有强大的下拉电阻器。 因此我已经有了所需的配置、但如果 ISO7741在2.15V 输出默认高电平、而不是我假定的低于1.7V、则下拉电阻器不起作用。

    [/报价]

    您的理解也是正确的。 但我想指出的是、当输入侧电源丢失时、输出将进入默认状态、任何低于2.15V 的电压都可能出现这种情况。 这是预期行为。

    如果认为高电平输出不安全、那么我建议选择默认输出状态为低电平的器件 ISO7741F。 这样可确保当器件导通和关断时、VCCI 下降时输出保持低电平。 请告诉我这是不是你想考虑做的事、谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koteshwar、

    感谢您的确认。  

    默认输出高电平实际上是我的首选安全状态;我将找到另一种方法来缓解1.7V...2.25V 这一不确定范围内的干扰。

    祝您度过美好的一天!

    乌图库