Other Parts Discussed in Thread: ISO7741-Q1, ISO7741
主题中讨论的其他器件: ISO7741
您好!
我正在一个汽车项目中使用 ISO7741-Q1 (非 F 版本)。
从表8-2功能表中可清楚地看到、当 VCCI 断电(< 1.7V)且 VCCO 已上电时、输出将为高电平。
当 VCCI 下降且其电压介于1.7V 和2.25V 之间时会发生什么情况?
是否可以在这个未定义的区域将输出设置为高电平? 或者 VCCI 是否真的必须降至1.7V 以下才能触发默认输出模式?
谢谢!
乌图库