Other Parts Discussed in Thread: LP2985A, ISOW7842, ISOW7742
主题中讨论的其他器件:LP2985A、、 ISOW7742
您好!
我通过 ISOW7842的输出(3.3V 初级驱动)为 LDO LP2985A 供电。 输出电压可低至3.13V (对于高达30mA 的电流)、而 LDO 的压降电压可高达148mV (对于高达10mA 的电流)。
因此、在最坏的情况下、LDO 的输入电压可以低于3V、至少从理论上讲是如此。 意味着 LDO 将完全开启。 我希望避免这种情况、并保证输入电压随时高于3V。
ISOW7842具有非常宽泛的输入电压范围、3.3V +-10%。 我将向它提供最小3.18V 的电压、因此 远远高于-10%的限值。
那么我的问题是、ISOW7842的输入电压与其输出电压是否相关?
这意味着当我在输入端至少有3.18V 电压时、不能使用3.13V 的最小输出电压进行计数?
谢谢、此致!
帕特里克