This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:输入/输出电压相关性

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2985A, ISOW7842, ISOW7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1324629/isow7842-input-output-voltage-correlation

器件型号:ISOW7842
主题中讨论的其他器件:LP2985A、、 ISOW7742

您好!

我通过  ISOW7842的输出(3.3V 初级驱动)为 LDO LP2985A 供电。 输出电压可低至3.13V (对于高达30mA 的电流)、而 LDO 的压降电压可高达148mV (对于高达10mA 的电流)。

因此、在最坏的情况下、LDO 的输入电压可以低于3V、至少从理论上讲是如此。 意味着 LDO 将完全开启。 我希望避免这种情况、并保证输入电压随时高于3V。

ISOW7842具有非常宽泛的输入电压范围、3.3V +-10%。 我将向它提供最小3.18V 的电压、因此 远远高于-10%的限值。

那么我的问题是、ISOW7842的输入电压与其输出电压是否相关?

这意味着当我在输入端至少有3.18V 电压时、不能使用3.13V 的最小输出电压进行计数?

谢谢、此致!

帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您与我们联系并分享与您的问题相关的详细信息。

    ISOW7842的输出电压变化是由多种因素导致的、即输入电压、温度和器件间的制造差异。 当器件受到这些参数在最坏情况下的值的影响时、它将看到最坏情况下的输出电压。 因此、单独的输入电压无法决定输出电压何时达到3.13V。

    如果可能的话、请将输入电源保持在尽可能接近3.3V 的水平上、这样输出稳压也保持在接近典型值的水平上。 如果器件工作的温度范围小于数据表引用的范围、则输出变化可以达到最小。

    请告诉我这是否解答了您的问题。
    我还想说明一点、ISOW7842是我们的第一代器件、我们建议您考虑我们可提供更高整体性能的第二代器件 ISOW7742。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    好的、所以我没有使用高达125°C 的整个温度范围。

    您能否说明温度范围越窄时的最低电压是多少?

    此致、

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    如前所述、列出的 VOL 最小值和最大值考虑了工艺电压和温度变化。 对于较窄的温度范围、可以预期变化较小。  

    如果设备运行时的温度范围小于数据表引用的范围,则输出变化可以最小。

    遗憾的是、我们无法量化超过额定最小值和最大值的变化量。  

    此致!
    安德鲁