This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:用于 DI 解决方案

Guru**** 2983920 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1325605/iso1212-for-a-di-solution

器件型号:ISO1212
主题中讨论的其他器件: ISOM8110

您好,先生

我们希望设计一个 DI 解决方案,

规格如下、iso1212是否可以满足所询问的要求?

谢谢

I/O 端口

2DI/2DO/2AI

数字输入- 0-24VDC

数字输出–常闭/常开/公共

模拟输入–高达30V 直流

隔离:2000V 交流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:  

    感谢您的提问。

    请给我们,直到周末后,因为我们有一个假期。 我们将查看这些信息、并在本周末之后与您联系。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!  

    感谢您与我们联系。  ISO1212可提供0-24V 直流数字输入、并提供符合 UL 1577标准的2.5kVrms 隔离。 输出是0-5V 逻辑电平信号。

    对于模拟输入、请考虑 ISOM8110或 TI 的隔离式放大器和 ADC。

    此致!
    安德鲁