Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISOM8110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1212 主题中讨论的其他器件: ISOM8110
您好,先生
我们希望设计一个 DI 解决方案,
规格如下、iso1212是否可以满足所询问的要求?
谢谢
|
I/O 端口 |
2DI/2DO/2AI |
数字输入- 0-24VDC |
|
数字输出–常闭/常开/公共 |
||
|
模拟输入–高达30V 直流 |
||
|
隔离:2000V 交流 |