This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:将主器件放置在2侧而不是1侧

Guru**** 2583885 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1324919/iso1640-placing-master-on-side-2-rather-than-side-1

器件型号:ISO1640

高支持、

我的主要设计是 通过~1m 电缆连接到 ISO1640、隔离侧连接到 TCA9546 I2C 开关、再到3条总线、每条总线具有2个节点-全部位于同一电路板上。 我假设、主侧的电缆电容比隔离式从侧的电容更高。

因此、我想将高电容主器件连接到  ISO1640的2侧 、而不是1侧、因为 前者 强大得多。  

 ISO1640 在此配置下是否会正常运行?

非常感谢、

弗林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flynn:  

    感谢您与我们联系。 1侧和2侧的负载电容必须小于数据表中的 C1和 C2容性负载规格。 通常、建议仅针对同一电路板上 IC 之间的通信使用 I2C、对于非板载通信、建议使用更强大的协议(如 CAN 或 RS485)。  

    ISO1640的侧1旨在直接连接到 MCU。 因此、它不是为高容性负载而设计的。 有关更多详细信息、请参阅以下常见问题解答 [FAQ] ISO1640:ISO1640/ISO1641 1侧的最大负载电容和负载电流额定值为何小于2侧?

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的回复。 我知道这种配置并不理想、但我想对其进行研究、因为我过去已经成功使用了非板载 I2C。

    因此、如果我正确理解、只要负载电容在规格范围内、主器件位于何处就无关紧要?

    谢谢。

    弗林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flynn:  

    感谢您的提问。

    请给我们,直到周末后,因为我们有一个假期。 我们将查看这些信息、并在本周末之后与您联系。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flynn:  

    因此,如果我理解正确,只要负载电容在规格范围内,主设备位于何处就无关紧要?

    是的、您的理解是正确的、只要负载电容在规格范围内、器件就应该运行。  

    但是、较长的电缆很可能会导致所列建议 运行条件之外的负载电容。 因此、该器件的行为可能与数据表中的规格不完全相同。  

    此致!
    安德鲁