主题中讨论的其他器件: ISO1211
大家好。 我在 STO (安全转矩关闭)电路中使用了该元件。
我正在进行产品认证、需要了解 ISO1212元件在通道之间是否存在共同故障点、即一个通道上的内部故障可能导致另一个通道发生故障。
您是否有相关的数据或信息?
您是否认为为了实现 SIL3、必须使用独立的单通道器件(如 ISO1211)?
感谢您的帮助
法比奥
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。 我在 STO (安全转矩关闭)电路中使用了该元件。
我正在进行产品认证、需要了解 ISO1212元件在通道之间是否存在共同故障点、即一个通道上的内部故障可能导致另一个通道发生故障。
您是否有相关的数据或信息?
您是否认为为了实现 SIL3、必须使用独立的单通道器件(如 ISO1211)?
感谢您的帮助
法比奥
您好 Fabio、
感谢您的联系。
ISO1212在输入之间提供高达+/-60V IN 的功能隔离。 这意味着如果一个输入损坏、另一个仍应运行。 单个通道无法扩展到另一个输入通道的唯一原因是未保持安全限值(请参阅6.8安全限值)。
在大多数情况下、对输入的损坏是由仅持续几微秒的瞬态或过载事件引起的。 在这种情况下、一个输入会损坏、剩余的输入和输出裸片(和隔离栅)会保持不变。
但是、如果故障条件保持不变并使器件过热至超过最高结温(150摄氏度)、则器件的其他器件可能会受到二次损坏。 遵守安全限值可以防止器件发热、并有助于保持通道之间的隔离栅和功能隔离。
我们的 常见问题解答 页面上提供了有关安全限值的文档。 为了方便起见、我已将以下与安全限值和失效模式相关的文章链接起来:
希望这对您有所帮助。
此致!
安德鲁
你好、Andrea。
感谢您的快速而清晰的响应。
我还有一个问题。
ISO1212元件的次级部分可能发生什么常见故障(即使初级部分没有故障)?
在组件发生故障时、两个输出是否具有相同的值、例如 VCC?
这是我对 STO 电路中元件的安全性进行分析并继续进行认证的最后一个疑问、而不使用单通道版本的 ISO1211重新制作电路板。
非常感谢您的协作和专业知识。
美好的一天
法比奥
尊敬的 Fabio:
ISO1212组件的次要部分(即使主要部分没有故障)可能出现什么常见故障?
在组件发生故障时,两个输出是否具有相同的值,例如 VCC?
与许多其他逻辑输出一样、ISO1212的输出侧没有定义的故障模式。 输出引脚是标准 CMOS 输出。 如果超过绝对最大条件、则 输出可能会随机发生故障(逻辑高电平或逻辑低电平)。
此致!
安德鲁