This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:在经认证的 STO 系统中使用元件

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1322662/iso1212-use-of-the-component-in-certified-sto-system

器件型号:ISO1212
主题中讨论的其他器件: ISO1211

大家好。 我在 STO (安全转矩关闭)电路中使用了该元件。

我正在进行产品认证、需要了解 ISO1212元件在通道之间是否存在共同故障点、即一个通道上的内部故障可能导致另一个通道发生故障。
您是否有相关的数据或信息?

您是否认为为了实现 SIL3、必须使用独立的单通道器件(如 ISO1211)?

感谢您的帮助

法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    感谢您的联系。  

    ISO1212在输入之间提供高达+/-60V IN 的功能隔离。 这意味着如果一个输入损坏、另一个仍应运行。 单个通道无法扩展到另一个输入通道的唯一原因是未保持安全限值(请参阅6.8安全限值)。   

    在大多数情况下、对输入的损坏是由仅持续几微秒的瞬态或过载事件引起的。 在这种情况下、一个输入会损坏、剩余的输入和输出裸片(和隔离栅)会保持不变。

    但是、如果故障条件保持不变并使器件过热至超过最高结温(150摄氏度)、则器件的其他器件可能会受到二次损坏。 遵守安全限值可以防止器件发热、并有助于保持通道之间的隔离栅和功能隔离。

    我们的 常见问题解答 页面上提供了有关安全限值的文档。 为了方便起见、我已将以下与安全限值和失效模式相关的文章链接起来:

    希望这对您有所帮助。

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Andrea。
    感谢您的快速而清晰的响应。
    我还有一个问题。
    ISO1212元件的次级部分可能发生什么常见故障(即使初级部分没有故障)?
    在组件发生故障时、两个输出是否具有相同的值、例如 VCC?
    这是我对 STO 电路中元件的安全性进行分析并继续进行认证的最后一个疑问、而不使用单通道版本的 ISO1211重新制作电路板。
    非常感谢您的协作和专业知识。
    美好的一天

    法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    ISO1212组件的次要部分(即使主要部分没有故障)可能出现什么常见故障?
    在组件发生故障时,两个输出是否具有相同的值,例如 VCC?

    与许多其他逻辑输出一样、ISO1212的输出侧没有定义的故障模式。 输出引脚是标准 CMOS 输出。 如果超过绝对最大条件、则 输出可能会随机发生故障(逻辑高电平或逻辑低电平)。

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我的最后一个问题:ISO1212组件是否具有 HFT (硬件容错)值? 如果是、是0还是1?

    谢谢,美好的一天

    法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:  

    如果输入电路损坏或未通电、默认情况下输出将为低电平或"0"。  

    此致!  
    安德鲁