This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1044:リンギングについて Ω

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1315058/iso1044

器件型号:ISO1044

終端抵抗120ΩをつけてCAN通信を実施しております。器
通信内容としては、「一定時間出力、一定時間出力停止」といった動作確認をしております。
※添付画像は、「一定時間出力」の波形になります。

HとLの差分(赤色)は矩形波となっておりますが、それぞれの波形(青と黄)は、0.4Vpp pのリンギングが発生しております。
しかしこのリンギングは「一定時間出力」の「最初の出力」のみ発生しております。

通信一発目だけリンギングが大きいということはありえますでしょうか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitsudome-San:

    欢迎使用 E2E、感谢您的咨询。

    这是英文 E2E 论坛。 请以英文发布您的咨询、以便我们能够最好地提供我们的服务。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitsudome-San:  

    我注意到您拒绝了我们之前的回复。 然而,这是一个只有英文的论坛。

    您可以用英语重新发布您的问题、还是用英语创建一个新问题?

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6254.can.pdf

    我正在进行"CAN"测试。
    在开始和结束时发生该波形的原因是什么?

    此致、
    三手正志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Mitsudome-San、

    CANH 和 CANL 线路上的振铃可能有多种原因。 最常见的原因是:

    • 缺少去耦电容器
    • CAN 端接错误
    • 电压轨或接地 漂移
    • 来自应用中的其他节点/源。  

    不过、由于 CAN 是一种不同的通信协议、因此它对于共模噪声(如图中所示的振铃)天生就很稳健。 从差分波形可以看出、该振铃由收发器的差分性质抵消、不会导致任何通信错误。  

    关于"为什么只在数据帧的第一次转换时发生这种情况?" 这很可能是 CAN 总线上的小幅接地偏移或线路上的一些电容在第一次转换后饱和。 无论如何、该瞬态非常小、对于 ISO1044来说、这不是问题。

    此致!
    安德鲁