This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050:通信失败问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1312471/iso1050-iso1050-communication-fail-issue

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: ISO1042

您好、TI 团队

我们遇到关于 CAN 通信的问题,您可以在附件中找到详细信息

希望您的回答,和任何线索将帮助我们相当多.

提前许多次。

e2e.ti.com/.../CAN-Failure-isse_5F00_240112a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li:

    感谢您与我们联系。

    在随附的文档中、看起来您的团队已执行 A-B-A 交换。 如果您已卸下"坏单元"并将其更换为新的好单元。 在这种交换之后、PCB 能够正常工作。 是这样吗?  

    如果 PCB 使用新单元工作、请将"坏单元"放在另一个 PCB 上、然后查看该单元之后是否出现故障。 让我知道结果。  

    否则、从原理图的角度来看、一切看起来都很好。 我的确注意到、CAN 侧5V 电源轨没有任何去耦电容。 对于正常运行、通常建议将电容器放置在距离电源引脚不足2mm 的位置。

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

    我是很,收到你这么快的回复 非常感谢

    是,我们用新的 ISO1050替换后,PCBA 功能正常。

    我们在功能 PCBA 和故障 PCBA 之间摆动 ISO1050,故障伴随 ISO 1050(坏单元)。

    关于您对原理图的热烈反馈,我在附件中添加了我们的 VCC2 DCDC,有0.1uF 和10uF 的电容

    去耦,作为您的信息。

    直流/直流规格仅在中文中,但我认为该图足以满足您的信息^_^

    e2e.ti.com/.../MORNSUN_5F00_B_5F00_S_2D00_1WR2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adrew,ć

    我今天尝试更多 ,  故障仍然在 ISO 1050当摆动 IC 之间 PCBA

    我想 将 这些不良 IC 样片发送给 TI ,您能帮忙安排一些故障分析吗?

    或者检查这些是假的还是假的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li:  

    首先、我想让您知道这是一个公共论坛、因此如果您对共享原理图有任何疑问、可以考虑将这些信息记录下来(我们也可以为您提供此类信息)。  

    至于您看到的异常行为、这只是一个器件、还是这么多器件具有这种行为。

    是否存在对单个器件造成损坏的某种处理或 ESD、而不是系统中的 ISO1050存在系统性问题?  

    在检查是否存在假冒器件方面、我需要您确保仅通过 TI.com 或我们产品的授权供应商购买器件。

    https://www.ti.com/ordering-resources/faqs/purchasing-online/authorized-distributors.html  

    如果您可以共享器件顶部标记的图片、我们当然可以检查其是否为假冒产品。

    此致!
    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael

    分享这部分原理图适合我,它在《CAN FAILURE ISSE_240112a.pdf》 附件在原始主题 infor

    这种异常行为已被发现大约15pcs , 但从未发现在前一批.

    我想也许不是处理或 ESD 问题,因为我使用一个新的1050 IC 来改变故障 PCBA ,但 PCBA 是

    仍然失败后用新的1050,我更换另一个新的1050而不是, PCBA 功能正常,工作正常。

    所以我认为处理或 ESD 因素是可以忽略的。

    非常感谢您为我分享 offical vedor 列表,我会将这些 infor 转发给我们的供应链团队。

    在下面附加一些故障样片标记。

    BTW,Michael,我们可以设置电子邮件通信?我的电子邮件地址:chengli@gtsonic.cn

    非常感谢并 真诚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li  

    让我回顾一下这些信息、明天我会与您联系。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li:  

    遗憾的是、我们无法确认这些批次的有效性。 请包含以下内容:

    1. 器件底部和顶部的高质量图片。
    2. 二维条码标签的高质量图片。
    3. 运输单据的副本/图片。
    4. 您能否提供您使用的是哪个经销商?  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li:  

    很抱歉、我没有早点提出这些问题、但我忽略了您最初附件中的一些关键点(请参阅下面的问题)。

    • 您原始帖子的失败情况尚不清楚。 左边的图片看起来很正常、您能圈出发生故障的区域吗?  
    • 另外、再次查看原理图时、是否使用 VCC2 =+5V 和 GND2 =-5V 为两侧供电?  
      • 如果为真、则-5V 电源轨将超出绝对最大条件、器件将损坏。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

     

    感谢您的详细检查和回复。

     

    您的第二个问题

     

    硬件工程师只需使用网络标签"-5V"、而不是"VCC2 GND"其实际电压为0V

     

    我将这部分原理图和直流/直流规格添加到下面的附件中

     

    第一个问题

     

    如果左侧信号波看起来正常但此 PCBA 无法设置与其他 CAN 节点设备的通信将一些

    CAN 工具中的信息。

     

    再次感谢您的热烈支持

    e2e.ti.com/.../_D191EF675F00_B0505S_2D00_1WR2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

    用于项目1

    我把2更多的高质量的图片在下面,双面.

    用于项目4

    我们 从嘉利昌网站购买了完整的 PCBA 以供您参考。

    www.jlc.com/.../vcontact.html

    对于项目2、3、我将与我的供应商核实。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li  

    下面回顾一下到目前为止的问题:  

    您的 PCB 存在 CAN 通信无法连接的问题。 将 ISO1050 (坏单元)替换为新器件、然后电路板就可以工作。 然后将损坏的器件置于正常工作的 PCB 上、进而导致 PCB 发生故障。 这就确定了故障是在该单位之后发生的。  

    以下是到目前为止我们检查的内容、并提供了我对以下各项的建议:

    • 原理图看起来不错、并且我们确认器件具有正确的电源轨。
    • 从我们目前看到的情况来看、这些器件似乎是有效的器件。 但是、我只有在具有第2项和第3项后才能向我们的假冒产品团队核实。
    • ISO1050似乎可以正常工作。 我假设 ISO1050运行正常、因为 TXD 似乎被发送到 CANBUS (TXD 和 CANH-CANL 波形匹配)。
      • 由于该器件看起来正常工作、我假设 ISO1050不存在该问题。 要继续进行调试、我建议查看 PCB 上的 MCU/控制器或其他节点之一。  
    • 整个 PCB 由 JLC PCB 组装到
      • 听起来这是一家为您的电路板采购部件的公司。  
      • 您必须联系 JLC、了解他们是否从批准的供应商采购器件。
      • 很遗憾、如果这些器件未直接从 TI 或经批准的供应商购买这些器件、我将无法提供进一步支持。

    我希望这对您有所帮助。

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

    该故障是否可能是从软件引入的?

    协议或通信数据相关或某些设置问题

    那么设计不够稳健,或一些缓冲器相当紧密 、这导致 PCBA 必须拾取某个特定的1050

    单位?  尽管 在 A-B-A 交换期间,故障似乎跟随 IC,,但根本原因是其他功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li:

    从波形中可以看到、CAN 信号始终跟随 TXD 信号。 这意味着器件没有发生故障。 如果我误解了、那么请向我展示器件在波形上发生故障的位置。

    如果器件正常运行并且故障仍然发生、那么是的、则软件可能会引入该故障。   

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 ,我们的团队将进一步检查肯定更多,

    和任何更新,我将同步此处的 Resule。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

    ,发现了一些新的输入,似乎1050进入 DTO 模式,我在附件中总结了波形和调试输入 样本帮助检查。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../CAN-Failure-isse_5F00_240122a.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查更多,发现 下一帧, DTO 总是激活之间420um(4位)

    根据规范,Ttxd_dot show 从1.2到4ms?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li:  

    感谢您提供有关耐心解决此问题的详细信息。  查看您的信息并与我的团队讨论  

    ISO1050已进行了修订、数据表已于去年(2023年10月)进行了更新。 最新数据表位于您一直在使用的 TI.com 上。 这些更改不适用于您的器件 、并仍将遵循之前数据表中的规格。

    您可以在此处找到先前的修订版本: sllss983j.pdf

    您提到的功率点应用的数据速率为10kBit/s、根据上一个数据表、该速率太慢。 您可以看到、450us 的典型值现在与您的 测量值420us 对齐。 请参阅前一版本的下表:  

    对于由此给您带来的不便、我希望这对您有所帮助。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

    我们将位速率更改为高达50kHz,CAN 通信效果良好。

    根本原因绝对是 DTO 值。  非常感谢您最近的团队支持。

    但我们的器件需要使用10kHz 编码来满足我们的客户需求和产品定义。

    1050符合 ISO11898-2的要求, 应支持低速(10kHz,15KHz,20kHz)

    所以我认为 前1050的 DTO 问题应该定义为一个 bug ,我是对吗?

     否则,我怎么能购买最新版本1050与更长的 DTO (1.2--4ms)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德鲁

    您能帮助我设置购买渠道的最新1050吗?

    我如何描述这个最新的版本发布器?批次号码?版本号?或新订购号?

    我们公司需要正确购买最新的1050。

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li:  

    ISO 11898-2是一款 ISO1050符合的高速 CAN 收发器。 标准 ISO 11898-3中有单独的子部分用于低速 CAN 通信 、因此 这不是问题。

    PCN 流程将首先发布更新的数据表、然后在等待期过后、新器件开始发货。 目前、我们处于等待期、较新的器件尚未开始发货。  

    由于您在不久的将来需要一些东西、因此我建议 查看  DTO 为(1.2 - 3.8)的 ISO1042隔离式 CAN 收发器。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew

    非常感谢您的信息分享,我们的团队将学习 ISO1050的 ISO1042集成, 这是有点遗憾

    它们兼容引脚对引脚。

    您能否在开始预定和发货时提供有关新版 ISO1050的购买信息

    期限?(我的电子邮件地址: chengli@gtsonic.cn)

    我们有几款产品已通过认证,无法轻松更改 CAN 收发器。  真正需要

    用于制造和大规模生产的最新 ISO1050。

    祝你一切顺利,再次感谢你和你的团队最近的支持!

    诚利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:  

    我们很乐意提供帮助。 如果我有更多有关该新材料的信息、我会向您提供最新信息、现在我将继续并关闭此帖子。 如果您需要任何其他内容、请随时打开新话题。

    此致!
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

    明白了。

    非常感谢,真诚。