This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763-Q1:确定 IC 中使用的晶体管数量

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1310112/iso7763-q1-finding-the-number-of-transistors-used-in-the-ic

器件型号:ISO7763-Q1

我是一名硬件安全工程师、负责动力总成应用的可靠性工作。 我正在开发软件"ANSYS Medini"、这样我们可以根据我们的环境计算任何有源和无源组件的 FIT 率。 因此,我需要少量与 IC "ISO7763FQDWRQ1"相关的信息

1.生产此 IC 控制器所用晶体管的数量是多少?
2、IC 包装所用的基材有哪些?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    感谢您的提问。  

    IC 封装所用的材料是环氧树脂模塑化合物。

    此信息可以在 TI.com 上的"质量可靠性"选项卡-->"材料 成分搜索"下找到:材料成分搜索|德州仪器(TI)(TI.com)。 您可以输入 TI 器件型号并下载化学品测试报告以获取这些信息。

    遗憾的是、我们无法共享该器件的晶体管数量。

    此致、
    A·维塔尔