This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:具有相同硬件配置的灌电流和拉电流类型

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1294230/iso1228-sink-and-source-type-with-same-hw-configuration

器件型号:ISO1228

您好、专家:

我的客户询问有关 ISO1228的问题:  

"如果我想设计一个具有灌电流和拉电流能力的 DI、并让我的终端客户 能够选择是灌电流还是拉电流信号、我应该怎么做? "

那么、他们可以使用相同的硬件配置、该配置可以同时接受灌电流和拉电流类型吗?  

如果支持、客户还担心 LED 仅在一个方向上工作、因此它们是否可以并联另一个 LED 以接受灌电流和拉电流类型? (如下所示)

 

谢谢

伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    感谢您的提问。

    客户可以通过一种方法 同时实现灌电流模式和拉电流模式。 为此、可以使用六个额外的二极管来代替 LED、从而反转外部电源极性。 请参阅下图:  

    如果 COM1 = 24V 且 COM2 = GND、则器件处于灌电流模式。
    如果 COM1 = GND 且 COM2 = 24V、则器件处于拉电流模式。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    我也有同样的问题,你是否有一个指南来更详细地描述它?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:  

    我们目前没有提供额外的指南。 如果您对想要做的事情有任何具体问题或疑虑、请打开一个新话题、我们可以讨论更多详细信息。  

    此致!
    安德鲁