Other Parts Discussed in Thread: SN6507, UCC25800-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC25800-Q1
尊敬的专家:
我的客户对 SN6507很感兴趣并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
我想使用变压器驱动器设计一个12V、24V、48V 隔离式电源电路。
SN6507和 UCC25800-Q1的最大值为36Vmax、因此它们不能与48V 电源配合使用。
是否可以使用外部 FET 或类似器件来与48V 电源配合使用?
另外、如果您有任何其他产品、请告诉我。
——
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致、
真一市