This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:用于48V 的应用电路

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6507, UCC25800-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1303886/sn6507-application-circuit-used-for-48v

器件型号:SN6507
主题中讨论的其他器件: UCC25800-Q1

尊敬的专家:

我的客户对 SN6507很感兴趣并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我想使用变压器驱动器设计一个12V、24V、48V 隔离式电源电路。

SN6507和 UCC25800-Q1的最大值为36Vmax、因此它们不能与48V 电源配合使用。

是否可以使用外部 FET 或类似器件来与48V 电源配合使用?

另外、如果您有任何其他产品、请告诉我。

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shinichi-San、  

    感谢您考虑 SN6507。 如您所注意到的、SN6507的最大建议电压为36V。 如果客户有办法将电压降至建议的条件内、那么这是一个不错的选择。  

    遗憾的是、我不知道有任何支持12-48V 的解决方案。 我建议创建一个已知的主题、 标题中仅包含 UCC25800-Q1。 处理此部件的人员可能有额外的输入。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的答复。

    我了解关于 SN6507的48V 没有解决方案。

    我确认一下 UCC25800-Q1是否有48V 的解决方案。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一市  

    没问题、我们很乐意提供帮助。 现在、我将继续、关闭该主题。 创建一个新主题、或者如果有更多问题、请回复这个主题。  

    此致!
    安德鲁