This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505D-Q1:中间抽头次级执行两次电压加倍、因此使 VIN 变为四倍:确定变压器和电容器的大小

Guru**** 2791415 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431-Q1, LP2951-Q1, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1294550/sn6505d-q1-center-tapped-secondary-performs-voltage-doubling-twice-hence-quadrupling-vin-transformer-and-capacitors-sizing

器件型号:SN6505D-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6505B、LP2951-Q1、TL431-Q1

您好!

我需要一些与 SN6505B/D 推挽驱动器系列相关的信息、

谨随函附上示意图草稿。

电路的特性为:

SN6505B/D + Transf (例如:760390014 (n=1.3))+ MBR0530L 二极管(四倍输入电压配置) + LDO (LP2951-Q1)+ TL431-Q1稳压器

VCC=5V、Vpri=5.5、  

LDO=24V 输入、

VOUT_LDO (23V@100mA、然后:+18、-5V、用于逆变器驱动器)

n_min=1.031*((V_out+V_fwd +VDO-max)/(V_in_min - V_SW))=1.031*((V_out+2*V_fwd+VDO-max)/(V_in - Rds_max*ID_max))
=1.031*((23V+0.3V+0.7)/(4 (5.39V-0.25Ohm*1))=1.2    --> n=1.2 --> 760390014

1) 1)我想了解在使用没有中心接地和中心次级的半波整流器时如何调整2个输出电容器(C6、C7)的大小、以使 VIN 加倍(数据表的第27页)。

2) 2)变压器的尺寸是否正确、以允许 LDO 输出端具有23V@100mA?

非常感谢您的支持

此致

安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrea、您好!  

    感谢您联系并使用我们的变压器驱动器。 SN6505应用和原理图看上去正常。  

    1. 您为 C6和 C7选择的电容器应该足够了。
    2. 变压器看起来具有正确的尺寸、以提供23V LDO 输出。  图6-21. 输出电压与负载电流之间的关系和 图6-22. 考虑变压器效率时、效率与负载电流间的关系将很有帮助。

    如果您有其他问题、请随时进行跟进。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!!

    最佳

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jackiw:

    正如我在前面的消息中所写的、在 LDO 的输出处、我需要2W 的幂。
    根据数据表图6-21、在变压器初级绕组上的电源等于5.5V 的情况下、次级绕组2W 是否可以具有该电压? x 轴(190mA)上的电流是否为最大限值? 变压器支持高达600mA 的电压。 请帮助我获取此信息。

    此致、
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

     最后两个问题(同样是相同方案):

    -要获得变压器760390014次级侧所需的2W 电压,是否可以在   初级侧使用等于6V 而不是5.5V 的电压?
    -用变压器750315371(n=1:1.1)代替760390014是否可以得到2W?
     但通过应用以下公式(使 Vin 变为四倍) n=1.2、 得到 Vout (在二极管之后)=24V

    n_min=1.031*((V_out+V_fwd)/(4 (V_in_min - V_SW))=1.031*((V_out+V_fwd)/4 (V_in - Rds_max*ID_max)))
    =1.031*((24V+0.3V)/(4 (5.39V-0.25Ohm*1))=1.2 -> n=1.2

    其中:

    VIN_MIN=2%Vin=5.39V

    输入电压= 5.5V

    是否可以使用变压器750315371 (n=1:1.1)在次级绕组处获得2W 的值?

    上面的公式是否正确?

    非常感谢

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    我很乐意帮助解答您的问题。

    根据数据表图6-21,变压器初级绕组的电源等于5.5V,次级绕组2W 是否可能存在?

    是的、器件 SN6505支持高达1A 的输入电流。 对于5.5V 输入电压、该器件支持高达5.5W 的输入功率。 假设整体效率为85%、输出功率估计为~4.7W。 这意味着、对于24V 的输出电压、支持的最大输出电流为~200mA。

    x 轴上的电流(190mA)是否为最大限制?

    如上所述、该限值针对的是最大输入电流。 对于给定的输出电压、可以相应地估算输出电流。

    [报价 userid="485265" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1294550/sn6505d-q1-center-tapped-secondary-performs-voltage-doubling-twice-hence-quadrupling-vin-transformer-and-capacitors-sizing/4938729 #4938729"]-要获得变压器760390014次级侧所需的2W 电压   ,是否可以在初级侧使用等于6V 而不是5.5V 的电压? [/报价]

    为确保不超出器件建议的工作条件、我们建议您对变压器中心抽头使用5.5V 输入电压。 您当前采用的760390014设计看起来不错。

    由于采用半波整流器配置、输出的纹波会高得多。 我们建议您使用较高的输出电容器。 目前您使用的是4.7µF、我们建议将其增加到10µF 或更高、以实现更好的输出滤波。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar:

    非常感谢你的解释:-)他们非常乐于助人!!!

    我在组装原型时会告诉您一切是否正常。

    请同时、我需要有关 PSpice 仿真文件"SN6505B PSpice 瞬态模型(修订版 B)"的其他信息。

    在.zip 文件夹中、只有.lib 文件。 我还需要为 pspice 符号使用.olb 文件。 您能帮助我找到它吗?

    非常感谢。

    安德烈亚