This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 主题:有关以太网供电(PoE)到非 PoE 器件集成的 HDMI 隔离芯片的查询

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1292557/subject-inquiry-regarding-hdmi-isolation-chip-for-power-over-ethernet-poe-to-non-poe-device-integration

大家好!
 
我将联系外部客户、详细了解适用于以太网供电(PoE)环境的 HDMI 隔离芯片的可用性和规格。
我们当前的项目涉及使用 PoE 供电并配备 HDMI 连接的设备。 为了保持信号完整性并隔离潜在的电源相关问题、我们正在积极寻找可靠的 HDMI 隔离芯片、以便在 PoE 供电的器件和非 PoE 器件之间实现安全连接。
 
以下是我们正在寻找的具体要求:
 
兼容性:
HDMI 隔离芯片应与 PoE 供电的设备兼容、从而确保与我们现有的 PoE 基础设施无缝集成。
 
隔离特性:
强大的隔离功能、可保护 HDMI 信号和连接的非 PoE 器件免受潜在的电气干扰。
 
技术规格:
支持高清晰度视频和音频传输、以满足我们应用的任何突出芯片性能和功能的附加技术规格的要求。
 
文档和支持:
包括数据表和集成指南在内的技术文档、为无缝实现 HDMI 隔离芯片提供帮助。  

交货周期和交货周期:HDMI 隔离芯片的预期交货周期。
 
如果您需要我们提供的任何其他信息,或者如果有特定渠道可以提交正式请求,请随时通知我们。
 
感谢您考虑我们的咨询。
此致、
萨基维尔 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakthivel:

    感谢您与我们联系。

    遗憾的是、我们目前没有隔离 HDMI 接口的隔离器件。 如果您有任何其他隔离要求、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、  

    您能否确认是否强制要求隔离? 响应时间是多少?

    我们的关注点是将外部 HDMI 监视器与由 POE 供电的系统连接起来。 我们认为、如果两个接地端(POE 接地和外部直流接地)混合在一起、那么可能会产生微小的电势差、并且电流会流入其中、从而导致 HDMI 监视器或连接到载板的其他器件受损。 您能否检查并确认我们的理解是否正确、或者是否不会像我们所假设的那样发生?

    是否建议使用 PoE 供电设备连接外部供电设备(如 HDMI 显示器、Micro B USB、GPIO 接头中的 GPIO ),而不进行隔离?

    我们的系统需要20瓦的功率、我们即将在标准 POE 喷射器中使用、  

    谢谢。
    萨基维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakthivel:

    感谢您分享更多意见并提出后续问题。
    您的理解是正确的、来自以太网端口的噪声会传播到 HDMI 接口、并可能影响数据。 我的理解是、以太网数据已经通过以太网连接器上的磁体进行隔离、因此数据不需要隔离。 虽然 POE 不是隔离的、但或许您可以将以太网电源与以太网进行隔离、然后将其连接到 SOC 或 HDMI 接口、那么我相信以太网的噪声会一直保持隔离。

    隔离可用于多种用途-高压保护、接地隔离、高侧驱动和 EMC 保护。 现在、您似乎觉得问题与接地隔离有关。 如果您有任何其他方面很重要、请考虑使用隔离器、其隔离等级高于以太网连接器中的磁性元件。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您的支持、

    Sakthivel,