交货周期和交货周期:HDMI 隔离芯片的预期交货周期。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Koteshwar、
您能否确认是否强制要求隔离? 响应时间是多少?

我们的关注点是将外部 HDMI 监视器与由 POE 供电的系统连接起来。 我们认为、如果两个接地端(POE 接地和外部直流接地)混合在一起、那么可能会产生微小的电势差、并且电流会流入其中、从而导致 HDMI 监视器或连接到载板的其他器件受损。 您能否检查并确认我们的理解是否正确、或者是否不会像我们所假设的那样发生?
是否建议使用 PoE 供电设备连接外部供电设备(如 HDMI 显示器、Micro B USB、GPIO 接头中的 GPIO ),而不进行隔离?
我们的系统需要20瓦的功率、我们即将在标准 POE 喷射器中使用、
谢谢。
萨基维尔
尊敬的 Sakthivel:
感谢您分享更多意见并提出后续问题。
您的理解是正确的、来自以太网端口的噪声会传播到 HDMI 接口、并可能影响数据。 我的理解是、以太网数据已经通过以太网连接器上的磁体进行隔离、因此数据不需要隔离。 虽然 POE 不是隔离的、但或许您可以将以太网电源与以太网进行隔离、然后将其连接到 SOC 或 HDMI 接口、那么我相信以太网的噪声会一直保持隔离。
隔离可用于多种用途-高压保护、接地隔离、高侧驱动和 EMC 保护。 现在、您似乎觉得问题与接地隔离有关。 如果您有任何其他方面很重要、请考虑使用隔离器、其隔离等级高于以太网连接器中的磁性元件。 谢谢。
此致、
拉奥·科特什瓦尔